This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tms320f28035 能否实现PWM同步或不同步



请问我用PWM1进行触发 ADC的一个通道采样。 为什么用一个触发源触发多个通道采样会出现触发中断?那一路通道采样值为4095左右 

  • 没有很明白的看懂这个问题。

    PWM触发哪个SOC,由ADCSOCxCTL中的TRIGSEL决定,SOC触发哪个通道由ADCSOCxCTL中的CHSEL位设置决定。哪一个SOC产生中断由INTSELxNy设置决定。

    TI例程包中的adc_soc例程就是讨论这个问题,您可以参考一下。

  • Forrest ,请教个问题,我想让28335的epwm1、epwm2、epwm3同步,将epwm1设置为master时,epwm2、epwm3为salve时,epwmsynco输出有脉冲信号,当我把epwm1、epwm2、epwm3全部设置为salve,由另外一块DSP输出epwmsynco当做epwmsynci时,为salve的这块DSPepwmsynco无输出信号,GPIO配置中,已经把GPIO32设置为输入了.,请问还有什么地方需要设置呢?

  • 你好,dingkun shen。想知道你这个问题最后怎么解决了?我也是希望两片DSP之间的TBCTR能够同步,我设置其中一块dsp输出epwmsynco信号,配置GPIO33为epwmsynco信号输出引脚,但是gpio33并没有epwmsynco的信号出现!不知道你是怎么输出epwmsynco的?