This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28335带仿真器run的问题



我想请问下大神 28335带仿真器跑和不带仿真器跑有什么区别,带仿真器时,ccs刷新看变量值时,dsp是怎么处理的。TI的什么文档有这方面的描述?

  • xiangjun,

    带仿真器跑的时候就可以调试代码啊,查看变量。不带仿真器你只能查看引脚输出的信号而已啊。

    至于CCS是如何通过仿真器查看变量的,这里面的技术应该很复杂,你可以查找一下JTAG技术。但我不认为有必要了解CCS如何查看变量的需求。

    Eric

  • Eric Ma:

    我不是想了解CCS如何查看变量,我是想了解CCS查看变量的时候,DSP程序处于什么样的状态:是挂起?还是停止运行?此时DSP I/O口PWM输出等处于什么状态,CCS刷新变量值得时候,DSP处于异常状态的时间是多长?

    因为我要用PWM驱动IGBT,我是在想当我用CCS刷新变量值得时候 会不会造成PWM一直高电平,导致IGBT长时间导通而烧坏!

  • xiangjun,

    CCS支持实时仿真模式,这样即使芯片在运行,也可以读取变量,以及设置变量的值,而不影响程序的正常运行。

    参照附件的105页设置real time debug模式,Using Real-time Emulation。 现在电机以及数字电源的调试都是使用这种模式在调试,不会造成IGBT烧坏的情况。

    Eric

  • Eric Ma

    我知道了 多谢 我现在用的是合众达的仿真器seed  这个仿真器支持 Real-time Emulation

  • 目前SEED-XDS510PLUS仿真器没有针对CCSV5的驱动,因此无法再CCSV5上使用。

    如果楼主使用SEED-XDS510PLUS仿真器,请用CCS4.1.3以下版本或者用CCS3.3。

    CCS4.13和CCS3.3都可以支持Piccolo的仿真。

    如果楼主在CCS4里面找不到相关型号,可以安装附件C2000芯片支持插件

    ti_c2000support_setup_2.1.0.2_ccsv4.rar