This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是TMS320F2802芯片。
1、 目前我们处于研发阶段,每次都通过程序仿真烧录程序,当产品量产时如何将程序烧录芯片,例如使用什么烧录软件,用什么格式的烧录档以及使用什么工具。
2、 由于TMS320F2802芯片只有内部Flash和Ram,我想使用EEPROM功能,该如何设置。
非常感谢!
donghui,
1. 如果是小于1000:用JTAG烧写或者通过串口烧写。 在这方面,有TI的Uniflash软件,只要提供.out文件或是intel格式的hex文件,然后在Uniflash上配置一下目标配置文件(即设置一下仿真器,以及目标芯片),然后就可以烧写。至于通过串口的话,即需要利用C2000的SCI boot 模式,需要配置boot 引脚,即相应的GPIO,然后使用C2PROG软件可以通过串口烧写。当然,该软件也支持JTAG烧写。
量大可以用烧写器,如 elprotronic公司的flashpro2000。
2. 你想使用EEPROM,2802没有XINTF外扩接口,所以扩展不了,不过可以用软件模拟EEPROM。你查看一下附件。
Eric
Eric,
其实我想用内部EEPROM的方法,不想外接存储器。我会看您发给我的资料。
我想通过SCI烧写程序,配置IO 口为SCI boot mode,GPIO18 为 3.3V,GPIO29为3.3V,GPIO34 为0.3V,
使用C2PROG V1.5 烧写程序,点击program ,目标板重新上电,显示如下所示:
CRC Info added at 0x003F6261: 0x6501 0xEF8C 0x0000
*** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE ***
Connecting with target (autobaud)... failed (no response
过一会电流会增大,但GPIO18 电压会降至0.26V。
当在ccs下仿真调试时 SCI能和PC 机正常通信。
如果使用BOOT SCI 是否需要硬件设置或者其他项目需要设置?
非常感谢!
donghui