Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802
我们使用的芯片是TMS320F2802,想通过RS485烧写程序
我想知道烧写程序时是否要切换发送接收时能脚,是否还需要其他像仿真器之类工具?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802
我们使用的芯片是TMS320F2802,想通过RS485烧写程序
我想知道烧写程序时是否要切换发送接收时能脚,是否还需要其他像仿真器之类工具?
非常感谢!
Martin,
非常感谢!
现在还不能烧写,不知道哪错了。
配置IO 口为SCI boot mode,GPIO18 为 3.3V,GPIO29为3.3V,GPIO34 为0.3V,
使用C2PROG V1.5 烧写程序,点击program ,目标板重新上电,显示如下所示:
CRC Info added at 0x003F6261: 0x6501 0xEF8C 0x0000
*** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE ***
Connecting with target (autobaud)... failed (no response
过一会电流会增大,但GPIO18 电压会降至0.26V。
当在ccs下仿真调试时 SCI能和PC 机正常通信。
如果使用BOOT SCI 是否需要硬件设置或者其他项目需要设置?
谢谢!
donghui
串口没有连接上,最好再按键复位下,我这边也是这样的:第一次用串口烧写完,如果不复位继续进行烧写的话也会出这个错误,这时重新复位下再烧就好了,即重新bootload下,可以自动锁定通讯频率。
donghui,
针对这个情况我也没遇上过,我的建议是:先用串口精灵判断Bootloader是否运行正常:接上串口,打开串口精灵,复位芯片,然后16进制a,如果bootloader正常的话,应该能回应a;