Part Number: TMS320F28069M
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
在eQEP使用过程中要使用IQMATH的库文件,然后我把C2000ware的库文件copy下来:

然后在Properties中的Include Opetions里面添加头文件路径

在File Search Path添加库是路径等操作

目前编译完成后提示:

这是为啥,是我设置错误吗?还是什么原因!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28069M
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
在eQEP使用过程中要使用IQMATH的库文件,然后我把C2000ware的库文件copy下来:

然后在Properties中的Include Opetions里面添加头文件路径

在File Search Path添加库是路径等操作

目前编译完成后提示:

这是为啥,是我设置错误吗?还是什么原因!
有几点注意一下:
1、F28069M是浮点芯片,可能要使用IQmath_fpu32.lib。
2、主函数中是否有添加以下语句:
#include "IQmathLib.h";
另外,如果是脱机在flash中运行,由于IQmathTables不再固化在芯片的ROM中,需要将这一部分的程序拷贝到FLASH中,则要修改CMD文件,增加了IQmath和IQmathTables的内存分配。你可以参考进行修改:
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2806x\common\cmd\F28069.cmd
1、可能跟多出来的那个库有关,但是我没找到关于这个库的资料
2、这两个lib是为了适应不用格式的工程,也就是coff格式和eabi格式
3、一般根据C2000Ware中,IQmath库路径下,Doc文件夹中文档来设置就可以了。
基本就是你的操作加上我上面的补充就可以了
最后还有一点,F28069本身带有FPU,不使用IQmath也可以。你是必须要使用IQmath吗?