TMS320F28035在数字电源方面有着优异的性能,我想用它做一个数控电源,,当然想更多地利用它所具备的资源,由于第一次这样使用,对它还不很了解。所以请专家指点。
构思是:电源需要三个部分,PFC ----> 第一电源变换 ----> 第二级电源变换。
三个部分都想用CPU来控制,其控制优先级为:
1、第二级电源变换。它有三路输出,使用BUCK型,至少有一路精确输出(计划使用HRPWM)。
2、第一级电源变换。它将PFC输出的电压变换为48V,并作隔离。对输出电压的控制不需要精确。
3、PFC。对它的输出的精确度无严格要求。
我的问题是:
以上功能,TMS320F28035可以实现实时控制吗?或者采用什么好的办法可以使用它胜任。就此方案,PWM的频率最高可以使用到多高?
谢谢!