This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HV_SOLAR DCDC的 输入电压(Vin)&升压电压(Vboost)与工作周期(Duty)关系



各位先进

请问BOOST CONVERTER 当中

输入电压(Vin)&升压电压(Vboost)与工作周期(Duty)关系  ?

我参考文章的公式

Vin / Vboost = 1/ (1-Duty)

但是使用三用电表量出来的升压电压却不是按照上面公式运算

是公式不正确还是说电表的值需要乘上1.414  ?

 

下表示我实验量到的数值

Vin = 100 V

Duty =0.1    ,    Vboost = 129.5 V  ,  示波器之均方根植=121V

Duty =0.2    ,    Vboost = 169 V,  示波器之均方根植=159V

Duty =0.3    ,    Vboost = 195.7 V,  示波器之均方根植=184V

Duty =0.4    ,    Vboost = 230.7 V,  示波器之均方根植=218V

Duty =0.5    ,    Vboost = 304.7 V,  示波器之均方根植=290V