This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 求助:在什么情况下ADC端口采样值不变

Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

ADC端口电压改变,但是实际AD采样值固定不变;ADC采样频率40K,9个采样窗口,基准电压为外部3.3V.

  • 有没有可能是你连接了错误的AD口?

    有没有用例程测试过?可以先在例程的基础上修改采样口,来看看是否硬件上有没有问题

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f28004x\examples\adc

  • AD端口没有连接错误;

    主要是对BOOST电路的输出电压进行采样,采样电压为0-700V,采用分压电路。

    静态外灌电压采样没问题;上功率输出后,AD采样值保持在一个值不变,用数字万用表查看AD端口的实际电压已经改变,但是实际AD值未发生变化,好像被钳在一个固定值。

    比如说:分压电路比例为1170-3.3V;理论上外部电压600V对应1.69V左右,AD值为2100左右。但是实际上外部电压达到600V,AD端口电压为1.69V时,AD值为固定的1890,且不会随外部电压变化而变化。

  • 有没有用例程测试过?

    如果例程测试的结果还是如此,那有可能跟干扰有关。可以给芯片一个普通的直流电测试一下,看是否还是同样的问题。

  • 直接给芯片供直流电,可以正常采样到正确电压

  • 如果用信号源来测试采样正常的话那我觉得是干扰的原因更大一下,因为你提到上功率输出就会出现这个情况。

    这样的话可能就要跟硬件工程师沟通一下如何做抗干扰处理了。