步骤1: CPU1 烧录工程led_ex1_c28x_cm_blinky_cpu1(FLASH)
步骤2: CM烧录led_ex1_c28x_cm_blinky_cm(FLASH)
这时候CM没有运行,处于In Reset状态,CPU1也处于Reset状态,无法在线调试CM代码
现象是LED灯都不闪烁,CPU1和CM都没运行。
如果这时候退出在线仿真,重新给新品上电,程序会运行,LED会闪烁。
问题:先烧CPU1后,然后在线调试CM时,如何控制CPU1也Reset,由CPU1的初始化代码Device_bootCM()去复位CM?
反过来,如果先烧CM代码,然后再烧录CPU1代码并在线调试CPU1,程序都是可以运行的。