你好,在TMS320F280049C: tida_01604的参考设计中,TZ1,TZ2,TZ3触发是驱动Fault信号,还有DCAEVT1信号由trip4触发置高,那trip4是由什么决定的呢,是过流保护信号吗,具体是哪个比较器的输出。因为我在用类似的去除仿真器部分后的控制卡测试时,TZFLG.DCAEVT1一直是高,但我还没有加功率,按理来说也不会触发过流保护这些。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在TMS320F280049C: tida_01604的参考设计中,TZ1,TZ2,TZ3触发是驱动Fault信号,还有DCAEVT1信号由trip4触发置高,那trip4是由什么决定的呢,是过流保护信号吗,具体是哪个比较器的输出。因为我在用类似的去除仿真器部分后的控制卡测试时,TZFLG.DCAEVT1一直是高,但我还没有加功率,按理来说也不会触发过流保护这些。
您好,
请问您是指 XBAR_trip4吗? 这是用于第一个电感器的电流监控。 ePWM XBAR 配置为使用 MUX00从 CMPSS1引入 CTrip H 或 L。 而这似乎表明 CMPSS 1超出了上限/下限。如果您已验证,那么建议首先检查是否启用了其他多路复用器位置,并且如果将 DCAEVT1用作 TZ 事件,则其他事件不会使 DCAEVT1或 TZ 跳闸。
您好,
其 ADC 引脚 A2提供对 CMPSS1的访问。 该通道引出至连接到 TIDA 01604的 L100_CS 信号的引脚15上的 contorlCARD HSEC 接口。 这是 L1的电感器电流。在代码中是"IL1_sensed"变量。