This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28235 ADC的两个问题



 

两个问题在TI英文论坛上也提交过,暂时没有答案。 

e2e.ti.com/.../272341.aspx

e2e.ti.com/.../272649.aspx 

1. ADC mirror result 第一个结果不对。

我用dual-seq模式采样,seq2, 采8个值,都在同一个通道。

用AdcMirror.ADCRESULTx的话,第一个值不对,是前一次的值, 其他结果是对的,如果读两次AdcMirror.ADCRESULT0就对了

只发现在channel 9,10上有问题。 

其他模式没问题。用AdcRegs.ADCRESULTx也没问题。

CLKIN=HSPCLK=ADCCLK=25MHz 

是不是ADCCLK有点高? 

目前这个问题已不能重现。原因不明,担心会不会引起其他问题。

 

 

2. ADC seq1和seq2转换时间不对,ACQ_PS对seq2不起作用

同样seq采样,采8个值,同一通道,

ACQ=0, seq1耗时2us,seq2耗时1us  (1us看上去应该是对的)

但如果ACQ_PS=9,则seq1=5us, seq2=1us不变。 (应该是3.7us)

 Cascaded方式下,时间和seq1一样