Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008
1.TIDM-02008,图腾柱PFC,电流环环路控制,duty由3部分组成,哪部分比重大,理论?
2.电压环输出,限定到0.7,原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008
1.TIDM-02008,图腾柱PFC,电流环环路控制,duty由3部分组成,哪部分比重大,理论?
2.电压环输出,限定到0.7,原因是什么?
电压环输出是电流参考。最大电流感应值在 25 A 左右,额定电流在 15 A 左右。每单位值 0.7 对应 17.5A。如果不限制电压环路输出,它将在启动或负载瞬态期间产生高电流基准。
占比的问题这个是指什么的占比?
你好,关于作用大小的问题,我这边的工程师没办法给个确切的答复。你是基于什么原因要弄清楚最重要的部分是什么?
关于电流环限定,所有的控制变量都是 pu 值。如果电流基准高于 ADC 感应范围 (I_ref > |1|),它将失去可控性。
你问的是不是可以理解为“反馈项 (gi_out) 和前馈项 (Vin/Vout) 的影响”?
它们都很重要。反馈项实际上调节输出,前馈项有助于减少反馈控制中的控制工作。如果没有前馈项,反馈控制就会与启动等动力学作斗争。
前馈项具有较大的幅度,但实际调节输出的是反馈项。