我这边接负载750欧姆,实际万用表测试和CCS监测的直流高压输出均270V。三相交流的电压和电流实际测试和CCS监测值也一致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这边接负载750欧姆,实际万用表测试和CCS监测的直流高压输出均270V。三相交流的电压和电流实际测试和CCS监测值也一致。
麻烦您在这个帖子中跟进哈,之前的帖子我们会先关闭。
已经将您发送的video跟进给工程师了。
此外请问目前是否有任何 PWM 输出?
此时应该没有 PWM 输出才对。
为啥PWM输出是同相呢,同相不应该会导致上下两个IGBT管短路,但实际未短路,麻烦工程师解释下
您好,
为啥PWM输出是同相呢,同相不应该会导致上下两个IGBT管短路,但实际未短路,
该问题请参阅user guide的第7页。 每个相位的 Q1和 Q2将同时导通和关断。 但是如果只有 Q1和 Q2导通,则其行为相同。
pwm信号无输出,已通过示波器监测。当清除PWM跳闸,即ClearTrip=1,PWM输出
由于某种原因,所有参数都在振荡。 应该是硬件方面存在一些问题。 基本上如果 clearTrip 未设置为1,那么就没有 PWM 输出,这是您这边目前的情况。 因此它主要是正在工作的三相二极管整流器。 在这种情况下,建议您在不使能 PWM 的情况下逐级检查硬件。