This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
更新4/8/2020:
由于TI已不更新controlSUITE,后续更新都在C2000ware上。但是controlSUITE上还是有好用的资源的,建议两者都下载安装一下
C2000WARE下载链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/C2000WARE
ControlSuite下载链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/controlsuite
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
各位客户,
由于问题的重复度越来越高,为提高效率,请大家务必在提问前下载了ControlSuite,因为C2000的资料、文件、例程和软件已经全部在里面了。
此外,大家可以进行站内搜索,别人的问题不仅对自己有借鉴意义,而且很多时候,有可能就在搜索中找到答案。
谢谢大家的理解和关注!
你好,请问为什么ccs4.2编程在Launch TI Debugger时出现<terminated>Texas Instruments XDS100v1 USB
Emulator_0/C28xx [Non-project Debug Session] Texas Instruments XDS100v1 USB
Emulator_0/C28xx:CI0?怎么解决这个问题?
我用的ccs5.2版本,采用ti的controlSUITE里面的AD采样例程,路径为C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v132\DSP2833x_examples_ccsv4\adc_soc, 出现问题如下图所示,希望前辈们指导一下,错误原因。不胜感激!2张图片已经上传 |
[url=]
您好,关于基于C2000 的DSP开发平台而言,在应用程序的加载过程中有以下几个问题:
1)TI所提供的工具或源码的资料中,Ti有没有提供二次加载的源码实例(即二次bootloader代码),该加载程序将存储在I2C(或SPI)外接的NOR(或NAND)Flash中的用户应用程序加载到内部RAM中去执行。如果TI有这样的开源的资料,可否共享一下,我的邮箱2512334833@qq.com
2)在将应用程序加载到RAM的二次加载过程中,二次加载的代码是运行在RAM中,当该加载程序将应用程序加载到内存后,残留在内存中的二次加载程序是如何处理的?
因为当应用程序加载到内存之后,这部分二次加载的这部分代码其实是已经没有用了,那么这么部分代码是怎么处理的?是让这部分加载代码一直残留在内存,还是被加载到RAM中的应用程序覆盖这些二次加载代码呢?
有时候,如果加载的应用程序是嵌入式操作系统,那么对于支持MMU的OS的而言,可以清除RAM无效空间,但是对于不支持MMU的嵌入式处理器,又是如何处理的。
再次感谢您的关注,期待您的回信!
在用CCS 6.0 加载DSP28335程序时,仿真器采用的是XDS510PLUS,编译没有错误,但是DEBUG的时候回出现链接错误,具体错误如下:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -120 @ 0x0) This error number is used when a command is invalid. It is likely a problem with `SC_CMD' in SMG_call() selecting a function that has not been implemented. (Emulation package 5.1.450.0)
有没有哪个前辈指导这是怎么回事
问题解决方法应该是删掉 C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace文件夹下的.metadata文件夹,我是这样解决的,你试下看行不行