This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问一个问题,关于电力系统监测装置的问难。

Other Parts Discussed in Thread: ADS8364, ADS8556

在电力系统监测装置中,正常需要采用同步采样,接外部AD(如ADS8364或者ADS8556等),我有个问题,如果TMS320F28X 处理器内部AD的采样速率够快,为何不能够执行与上述外部AD相同的同步采样功能呢?采样出来的数据到底有什么区别?

谢谢。

  • ADS8364 他可以保证 6个通道同时采集,而 28X 只能2个通道同时采集,这样在计算相位、三相不平衡度等参数时有误差

  • 您好!

    现在F28系列的同步采集仅限两路,有两个S&H,一个转换核,一般先转换A通道,再转换B通道。

    一般电力系统,要同时采样三相电流和三相电压,需要6路同步采样。这个在C2000内部实现比较困难,因此建议您用外部AD,当然如果您能在软件处理上,把采样之间的延迟考虑进去,也可以考虑用内部A/D。

  • 那么,请问通过同步采样采集模拟数据后如何计算相位呢?是通过一些什么类型的算法实现28内核计算相位信息呢?谢谢

  • TI Jones,您好,那么如果我使用ADS8364采集电压信号(如一周波64个点),请问C2000内部如何计算出对应的RMS有效值信息呢?TI有对应的算法库吗?还是需要用FFT类似的数据处理算法?(同时还有相位、频率、有效值、有功、无功、视在等)。

    谢谢您的解答。(这是一个电力监测项目,最近刚开始涉及,由于这个平台的出现,所以就向您请教)

  • 1. RMS的计算有相关的公式可以套用。但就像刚才的邮件中提到的,如果不是同时采样的话,不同通道之间的采样会有延迟。需要将两个不同通道的采样延迟计算进去,就是一个误差的估计,这样其实不是特别准确,因此建议用外部的6通道同步采样的ADC。

    2. 对于FFT,TI有相关的库文件可以调用。 如果您需要计算,相位和频率,需要用FFT。如果只需要计算RMS,Active Power等,不需要FFT,有相关的三角函数的计算公式,您可以到网上搜索很多的。

  • Jones您好,非常感谢您的解释。很满意。谢谢。

  • 客气,希望常来论坛逛逛!

  • 您是TI C2000的FAE么?我应届毕业生,TI三面EPFAA 终面后就没有了消息。。。我们这N女生拿到offer了。。。呜呜~~~失之交臂啊~~~

  • 职场的路很多条:),只要我们每个人踏踏实实地做事,人生总会有收获的:)。加油!