This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCSTUDIO-C2000: 关于Flash运行和RAM运行的疑问

Part Number: CCSTUDIO-C2000


您好,我对FLASH和RAM的运行的概念比较模糊,只是清楚程序在RAM中运行比在FLASH中运行更快。以C2000DSP为对象,有几个地方想请教一下:

我怎样能知道一个工程是在RAM还是在FLASH中运行?我该怎样配置能让一个程序初始就加载在RAM中或FLASH中?Debug的时候程序都是在RAM中执行么?

这一块不知道TI有没有相关的参考文件与资料,非常感谢您能为我提供一些帮助和思路:)