Part Number: TMS320F280039C
我用TMS320F280039C ,在买的开发板上跑了一个AD 转换的历程,就是AD 不停地转换,读取电压信号。 我用示波器查看 输入信号用AC 耦合输入,会看到有大概200mv 左右有规律的杂波。这个是不是AD 转换通道切换的充电过程 ? 
这个杂波会不会影响小信号输入的精准度 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280039C
我用TMS320F280039C ,在买的开发板上跑了一个AD 转换的历程,就是AD 不停地转换,读取电压信号。 我用示波器查看 输入信号用AC 耦合输入,会看到有大概200mv 左右有规律的杂波。这个是不是AD 转换通道切换的充电过程 ? 
这个杂波会不会影响小信号输入的精准度 ?
你好,一般来说ADC模块不会产生杂波,而且ADC引脚是一个输入引脚,不会对输出,产生影响。而且200mV不算小了,模块本身不会产生这么大的影响。
我认为更多的还是有可能跟环境干扰有关。建议先排查一下周围环境是否有可能造成这类干扰的信号源。
确实跟电容有关。F280039 中的 SAR ADC有一个采样开关,该开关以 ACQPS 指定的速率切换,以通过 ADC 输入引脚为内部采样电容器充电。F280039 上内部采样电容器的最大开关速率为 4MHz,因此你测量到的是内部采样开关的切换频率,因为它试图捕获浮动的高阻抗信号(因为 ADC 通道处于浮动状态)。
如果有一个低阻抗信号源连接到 ADC,幅度将稳定到源信号的电压,并且不会显示震动的情况。