C2000里符合功能安全60730的芯片除了2837x和2807x系列外,其他都符合吗?
规格书里看这两颗有明确标明,其他没见标明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,应该是都支持的,旧一代的器件有说明:
C2000 MCU 功能安全质量管理产品
开发过程遵循我们符合 ISO-9001/IATF-16949 标准的硬件开发流程,该流程具有管理和减轻系统故障所必需的很多要素。名义上,这些产品遵循 IEC 60730-1、UL 1998 和 IEC 60335-1 标准,且主要是针对白色家电、家庭用品和电器。
新一代的可以看一下这个页面的“功能安全认证”部分:www.ti.com.cn/.../overview.html