Part Number: TMS320F28034
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D,
这个芯片的例程中 部分代码有问题: SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XTALOSCOFF = 0; // Turn on XTALOSC
DELAY_US(1000L); // 1mS delay to ensure crystal jq add 22-8-5,this function not use in flash
这个函数 #define DELAY_US(A) DSP28x_usDelay(((((long double) A * 1000.0L) / (long double)CPU_RATE) - 9.0L) / 5.0L) cmd选择RAM文件可以运行,选择Flash文件不可以运行,请问是什么原因?
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XTALOSCOFF = 0; // Turn on XTALOSC 这个设置之后,必须延时吗?这点在手册上没有找到相关说明,而且 TMS320F28377D 的时钟函数例程中 并没有延时,想问是怎么回事。