This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在正在学习使用SYSBIOS设计一个任务调度器,以实现多个不同优先级任务的调度,但是我没有找到相关例程。
我自己设计了部分代码,虽然程序不会跑飞,但是调度器并没有按照预想情况工作。
该问题显示已解决但是没有任何讨论,我推测回复中提到的文件能够帮助我解决问题,但是我无法发帖及回复。
请问能否帮忙在英文论坛发帖咨询关于任务调度器例程?如果能找到前面问题中提到的文件那更好了!
(我已注册英文论坛账号,但是至今无法通过验证,所以无法在英文论坛发帖,如果可以,能否帮忙转发至英文论坛?谢谢!)
你好,关于英文贴中的例程,我会发一个相关贴咨询一下能否提供,有可能到时候会需要你提供一些资料,我会在这里回复。
关于英文论坛账号无法通过验证的问题,不知道你是用私人邮箱注册的还是公司邮箱注册?如果是私人邮箱(QQ邮箱,163等等)是无法发帖的,需要用公司后缀的邮箱(如ti.com)才可以。如果确实是使用公司邮箱注册,但还是无法注册成功或者无法发帖,还请就这个问题重新发布一个新帖,我分配给我们负责人看一下这个问题。
好的,非常感谢!!
我之前分别使用qq邮箱和公司企业邮箱注册:
qq邮箱注册的账户可以登录中文论坛、发帖和回复,可以登录英文论坛,但无法发帖和回复。
企业邮箱注册的账户无法登录英文论坛,每次登录都要求我验证邮箱;企业邮箱有时能收到验证邮件,有时收不到,而且点击验证按钮网页总会出错。
c28x FreeRTOS端口和演示现已在以下github repos中提供:
https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Community-Supported-Ports
https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Community-Supported-Demos
谢谢!
已查看链接分享的内容,但是我现在正使用TI自带的TI-RTOS ( SYS/BIOS ) 而不是第三方提供的FreeRTOS。
请问:
1.FreeRTOS也能用于28377D吗?(尽管目前我们不能将TI-RTOS更换为FreeRTOS,但可以作为后续考虑)
2.利用TI-RTOS的功能模块,如何实现前述英文贴中TCB?有相关例程吗,或者有框架方案提示思路也可以。(这是重点问题)
3.能否附英文提问帖的链接。
以及,我正尝试验证英文账号,但是目前还未收到验证邮件。再次麻烦您到英文论坛进行提问 / 追问。
非常感谢!!!