问题一:对于工作在100MHz的2809而言,程序运行在flash中和运行在ram中的速度差异是怎样的?
问题二:对于以下两种情况:
情况1:后台程序运行在flash中,中断程序运行在ram中;
情况2:后台程序和中断程序都运行在ram中;
请问,以上两种情况中,从后台程序进入中断的耗时差异有多大?
问题三:请问对于硬件中断而言,中断服务程序的耗时控制在多长时间或者多少个系统时钟周期比较合适?
问题四:请问reserved interrupts用于software interrupts有没有例程或者帖子?