在测试实验板时,在选择project下import existing CCS/CCE Eclips Project菜单时如何选择project的路径?才能导入工程。谢谢!详见附件图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在测试实验板时,在选择project下import existing CCS/CCE Eclips Project菜单时如何选择project的路径?才能导入工程。谢谢!详见附件图。
您好!
1. 请在C/C++窗口下, View->C/C++ Projects
看看是否工程已经存在了。
2. 请确认此工程下面是否已经含有 工程文件了,
路径为: 你那里面的,然后再选择一个2806x CLA,再选择 Project。
在 View->C/C++ Projects中包含有2806xCLA,但无子项,是否意味着无工程。该工程内的工程文件名的后缀名是.prj吗?
是否有工程,要检查你的文件路径E:\hands-on-2806xProject FPU&CLA&VCU\2下面是否有工程存在。工程文件名后缀不是.prj,有别于CCS3.3之前的工程文件。
见附图。2806xCLA的project未见工程。但在2806xProject PFU&CLA&VCU下显示有几个工程,但并非我所要的CLA的工程(2806XCLA).
是. project 在 2806xCLA\Project下
你要查看:
1. 请在C/C++窗口下, View->C/C++ Projects 看看是否工程已经存在了。
存在了,就无法再导入了。
没问题 试试Jones Chen 的做法 看看你是否已经打开了工程文件
请看看附件中的图片,是否已经有工程在C/C++ Projects下了。

按JONES Chen的方法可看到一个2806X的名,但无图中列的子项(即只有左侧框内第一项,2806x,下面无内容)。似乎是工程无内容。
也许是您当时copy u盘里的东西没有copy完整。
您可以尝试打开以下其他的TI的F2806x的历程试试。如果可以的话,就说明CCS和配置、操作没问题。