This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: xrsn掉电

Part Number: TMS320F280049C

TI工程师们,你们好!最近我在使用280049做有关DAB 双有源桥实验。在某些特定工况下,280049会重启,硬件上反馈说dsp的Xrsn引脚存在掉电现象。

我想问问280049除了看门狗会拉低xrsn还有什么情况会拉低。xrsn的上拉电阻是5.5k旁路电容为100nF。

  • 你好,根据datasheet的说明只有外部下拉和内部看门狗可以拉低xrsn的电位,我看你说的原理图上的电阻和电容参数也符合datasheet的要求,应该跟原理图关系不大。

    你的看门狗是禁用的吗?xrsn引脚上接的是上拉电路还是外接电源控制芯片的?同一批次都有这个问题吗?

    外部干扰是否有可能导致电位拉低?

  • 程序里面是已经将看门狗禁用了。xrsn直接接的上拉电路到3.3V。这一批次都有这个问题。查看了上拉电阻的3.3V侧是正常的。

    可能有外部干扰,暂时还未明确。主要这个引脚电位突然降低比较符合复位信号但是他没有拉到0并保持一段时间。 

    在该情况下若继续加大输入电压则可能会导致280049重启复位。

  • 如果是一批次都有这个问题的话我个人更偏向是外部电路或者干扰的原因。

    有没有试过烧写一个TI例程,看复位引脚波形如何?如果例程也有这个情况,那基本能判断是硬件或者干扰的原因了。而且同一批次都有这个问题,我觉得跟硬件的关系更大一些。。。

  • 好的,应该还是和外围电路有关,低电压的时候是没有这种现象的。

  • 好的,那这个可能要你们硬件工程师排查一下了,就我这边来说,你描述的内容没什么问题。