PWM2中断是50us一次,IQ就是简单的乘法与加法运算,且IQ程序已做验证可以正常运行
问题如下:
1.使能PWM2的时候即enablePWMCLKCounting();发现串口printf打印速度慢几乎一秒一个字符但串口输出内容是对的,并且IQ程序也慢
2.当屏蔽函数enablePWMCLKCounting();串口printf与IQ计算正常,串口打印速度非常快?
请教下这是什么问题?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PWM2中断是50us一次,IQ就是简单的乘法与加法运算,且IQ程序已做验证可以正常运行
问题如下:
1.使能PWM2的时候即enablePWMCLKCounting();发现串口printf打印速度慢几乎一秒一个字符但串口输出内容是对的,并且IQ程序也慢
2.当屏蔽函数enablePWMCLKCounting();串口printf与IQ计算正常,串口打印速度非常快?
请教下这是什么问题?谢谢!
额,还是提醒一下啊,真的别让工程师去算运行周期了,计算起来很麻烦的。
我这边的建议是你自己CCS运行一下,调用一下CCS的clock功能看一下运行整个中断需要多少个clock,这样更直观,也更方便。
问题找到了 PWM2中断里面IQ运算多了 影响中断 导致大循环while里面的执行很慢或者不执行 PWM2 50us中断 给我感觉IQ运算太耗时间 没文档说的那么速度快
PWM2中断里面我就用这两句IQ运算就导致我所提问的问题出现,语句如下
spwmiqvar.sinvale = _IQsin(_IQmpy( (_IQ(spwmiqvar.spwm_cnt)+_IQ(0.75)),_IQ(SIN_B) ) ) ;
spwmiqvar.sina =_IQmpy(spwmiqvar.sinvale,_IQ(spwm_factor)) ;
其中 spwmiqvar.spwm_cnt是uint16_t类型,SIN_B是宏定义浮点数0.02456,spwm_factor是浮点数float,spwmiqvar.sinvale 和spwmiqvar.sina均是_iq类型
请问IQ类型运算怎么才能提高运算速度?顺便提下 我的程序是下载到flash,main函数开头采用的MemCopy函数,实现了实现在RAM中运行代码的搬运,但未对IQ类型这种操作 ,请问IQ类型怎么实现在RAM中运行代码的搬运?
谢谢!