This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2812的RevS版Errata里写了一条eCAN的问题。
Unexpected Cessation of Transmission Operation
请问有没有研究过在哪些情况下容易引发这个问题?
你好,这个问题发生的情况很少,而且本身也没有什么错误诱因或者错误机制,只能说是芯片本身的bug。处理方法就是通过MOTO检测之后置1再清除CCR位就可以消除这个异常。
这个发生的几率很小,大概多大的概率会出现,以及TI的工程师对于这个问题是怎么勘测到的呢
这个没有这方面的数据,文档中也是说明的“极小的概率”。然后目前为止我还没有碰到过关于这个bug的帖子,或者用文档中的解决方案来处理的话就不会有这个问题了。