This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题一、图腾柱PFC电路中,是否可以用二极管代替低频管工作进行调试,请帮忙分析下该问题
问题二、图腾柱PFC电路DC-DC转换(DC输入DC输出),电压环是否是必须的,若不需要电压环,为什么可以这样操作,仅仅电流环那么电压如何控制,
1、二极管整流是可以的,但是在轻载下可能会失控,因为功率级进入了DCM模式。 您可以在开始时添加一些负载。
2、Lab1用于调试直流开环; Lab2 用于调试直流电流回路; Lab3 用于调试交流电流回路。 这些都不包括电压环。
我知道Lab4是电压电流双闭环的,我是想知道有没有单电压环工作的例程。或者说单电压环工作的意义是啥?
另外:Lab4中电压环PI参数Kp和Ki给个推荐值,谢谢