This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 在CLA调用fabs函数,会报CLA RAM空间不足

Part Number: TMS320F280039C


您好,我在CLA里增加代码的时候遇到了一个问题。

         比如当前的CLA的RAM空间还有71%,然后我加入一段含有fabs函数的代码,编译就会报CLA RAM空间不足,如果去掉fabs这个函数,编译就可以通过,请问这个是什么原因,在CLA调用fabs会占用很大空间吗?

加入fabs函数之前,CAL RAM空间仅用了71%,

    

在CLA调用fabs函数之后,编译会报CLA RAM空间不足的故障: