This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28375D: DSP Code Generation in Simulink

Part Number: TMS320F28375D


请问有使用simulink的Embedded Coder Support Package for Texas Instruments C2000 Processors生成F28375D代码的配置过程中遇到如下问题的吗?

1,当我新建一个Blank Simulink Model后,并搭建能为F28375D生成代码的模型;

2,然后我按Ctrl + E进入到Simulink的Configuration Parameters界面;

3,然后我进入Hardware Implementation界面,如下 

以上是从他人那里复制过来的simulink文件中打开的Configurations Parameters----->Hardware Implementation,所以默认Haraware board: F2837xD。

但当我自己新建一个Blank Simulink Model后,第一次按Ctrl + E能进入到以上界面,当然 Hardware board这一栏需要自己进行选择;

然后我点进去选择自己所用的F2837xD (这时没有通过JTAG连接到控制板上),然后就出现了下面错误,就一直没能解决;

当我关掉这个错误界面后,再按Ctrl + E就会直接进入这个错误界面。

4,我对Matlab所做的更改仅仅是将打开Matlab时的启动文件夹改了,如下

5,我后面手动将Matlab的当前路径改为原来的位置D: ----->MATLAB----->R2021b----->bin,如下

然后重新新建Blank Simulink Model,然后按上述操作,还是会出现上面的错误,就不知道怎么解决了?

有遇到并解决了的吗?期待你的回复!