This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开发一款车用主驱电机驱动器,拟采用C2000系列作为主控芯片,待选芯片型号有F28335-Q1, F28379D-Q1, F280049-Q1 和F28386D-Q1。
我们之前在F28335上有项目经验积累,在第三代C2000上也有开发经验。因为要满足ASIL-D的需求,我们已经阅读过以下两份TI的文档
Automotive Functional Safety for C2000 Real-Time Microcontrollers
在芯片选型上现有以下疑问
1. TI功能安全方面的支持库是否都在C2000WARE中,还是需要额外申请,或者有出口管制?TI提供的芯片硬件自测目前可以做到哪些?
2. 因为我们在F28335上的积累较多,基于F28335-Q1进行开发是否合适,在功能安全上F28335是否也有和第三代c2000一样的软件支持?
3. 有无相关参考设计?我们已经注意到TIDM-02009这个方案,但是在阅读完源码后似乎没有找到功能安全方面的内容。
4. autosar和自动代码生成方面TI是否有相关支持?
您好,
关于安全软件:SDL(C2000Ware 的一部分) 提供了多种安全机制的一些参考实现。我们有两个额外的库,CLA_STL 和 C28x_STL,分别用于测试 CLA 和 CPU,这些库仅可根据要求提供,因为这两个库已经过独立评估和认证。 上面您提到的 swab014文档中有更多信息。 这些设备上的出口管制应该与我们用于 C2000Ware 的筛选标准相同。
这些库均不支持 F28335。 一般来说,第3代器件会拥有更多安全软件和文档,因为其中许多器件(或在将来会)符合功能安全标准。
您好,感谢您的回答。那如果仍然基于F28335开发,是不是需要我们自己实现相关的功能安全测试?这些测试是否需要芯片层面的硬件支持(在第三代C2000中才具备)?另外,能否分享一下国内采用C2000处理器的主驱电机驱动器的应用案例?