This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
今天调试的时候连接仿真器进行load program时提示“Data verification failed at address 0x8000”程序很简单只是电亮一个LED.CMD文件是从官方网站上下的没有经过改动。将板子断电,拔掉仿真器。再重新上电又可以了。请问此类问题有没有官方的文档说明。
另外:28335是否上电默认看门狗是开着的,要不然为何官方历程系统初始化都是先关掉看门狗?此类问题有没有官方文档说明
1. http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Flash_Common_Issues/FAQs#Data_Verification_Error
2. 默认是使能的,文档说明在system control user guide(SPRUFB0)中对WDCR寄存器的位WDDIS有说明:On reset, the watchdog module is enabled.
您好 :
看完 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Flash_Common_Issues/FAQs#Data_Verification_Error问题并没有解决,我是load到ram里仿真出现则个问题的。
那么你用的到底是ram还是flash的cmd文件呢?你后面又提到断开仿真器后重新上电又好了?那里面到底有没有程序呢?
建议将程序擦除会程序load基于ram的程序试试看。
yunling xing 说:是基于RAM的CMD文件。
我Load到RAM的时候出现提示。将板子重新上电,仿真器重新链接,再Load。就可以了
"我Load到RAM的时候出现提示。"那么芯片在之前到底有没有程序?或者有没有load过或计划过?
按我理解,应该是没有问题了呀。