主机发送报文仿真查看寄存器能正常接收,但是发送帧头过来由从机响应,填充数据后,从机任务响应数据未发送到LIN总线上,查看用户手册需要 TX FUNC bit and the TXENA bit设置为1,否则数据不会被发送,但是28034芯片中没有找到对应TX FUNC。这个位的功能是由什么寄存器配置来代替呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主机发送报文仿真查看寄存器能正常接收,但是发送帧头过来由从机响应,填充数据后,从机任务响应数据未发送到LIN总线上,查看用户手册需要 TX FUNC bit and the TXENA bit设置为1,否则数据不会被发送,但是28034芯片中没有找到对应TX FUNC。这个位的功能是由什么寄存器配置来代替呢?
您好,请忽略TX FUNC位。以这句为准:

sprui10a_TMS320F2803x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) P932
相关的步骤就是sprui10a_TMS320F2803x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A)中有关LIN发送部分的配置(除了TX FUNC相关的内容以外):

另外sprz295q_TMS320F2803x Piccolo™ MCUs Silicon Errata (Rev. Q)中有一个关于LIN发送受到影响的勘误,您看一下是否会有帮助: