你好:
我在测试TI提供的温度转换程序,
int16 GetTemperatureC(int16 sensorSample)
{
return ((sensorSample - getTempOffset())*(int32)getTempSlope() + FP_ROUND + KELVIN_OFF)/FP_SCALE - KELVIN;
}
在线运行的汇编如下图
在访问
#define getTempSlope() (*(int (*)(void))0x3D7E82)()
//ADC code corresponding to temperature sensor output at 0 deg. C
#define getTempOffset() (*(int (*)(void))0x3D7E85)()
这两个地址的时候程序跑到了ITRAP1中了,请问这个是什么原因呢?
谢谢。