Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
想知道TMS320F2812的3.3V和1.8V电源分别是对内部哪里模块供电?如SCI的供电电压是哪一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
想知道TMS320F2812的3.3V和1.8V电源分别是对内部哪里模块供电?如SCI的供电电压是哪一个?
您好,
VDDIO (3.3V)负责为整个MCU供电,包括 MCU 内置的外设模块;而 VDD 负责为 MCU 的内核供电。有的型号的C2000内核供电可以进行选择采用外部直接供电,或者从 VDDIO 通过内部 稳压电路供电,例如F28069。F2812 的内核供电方式只有一种,就是通过 VDD 直接由外部供电。
建议可以量测一下引脚上的数据,通过时间确认到底发送了两个还是五个数据,另外看看电源或复位等是否存在干扰,不过C2000应该不会有那么强的影响才对。
那就需要检查干扰是从哪里来的,同时看看其频率是多少。
如果在C2000侧,在软件上,你可以尝试比较干扰频率与芯片主频或其它有何关系,也可以改变C2000的对应频率看看影响如何。
在硬件上,可能需要检查布板和原理图了,有些不用的引脚,电源,时钟,复位和JTAG等部分是如何处理的,layout上是否有改进空间等。