Part Number: TMS320F28374S
各位大侠:
请教一下,能否用Ecap5输出的APWM引脚作为Input5的输入,然后出同步EPWM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问的不太好,补充一下:芯片28374S
1、配置GPIO7为OUTPUTXBAR5功能 GPIO_SetupPinMux(7, GPIO_MUX_CPU1, 3);
2、配置OutputXbarRegs.OUTPUT5MUX0TO15CFG.bit.MUX8 =3,作为Ecap5的APWM输出
3、配置InputXbarRegs.INPUT5SELECT =7;把GPIO7作为X-BAR输入引脚
4、这样EPWM1的同步信号就是 EXTSYNCIN1吗?
5、我想EPWM1和EPWM4\EPWM7\EPWM10去同步内部Ecap的APWM时钟
您好,PWM信号不是同步信号。
这种连接方式也是不行的。
用eCAP去同步ePWM会方便很多。
你好,我看芯片手册上讲x-bar输出的INPUTSELECT5可以作为外部同步源EXTSYNCIN1去控制EPWM1的相位,我也想用EXTSYNCIN1去同步后面的EPWM4.EPWM7,EPWM10,但是EPWM1的频率高一些,没法实现后面的EPWM同步EPWM1,实际我用demo测试时应该时可行的哦,用内部Ecap的APWM配置成INPUTSELECT5当作EXTSYNCIN1的同步信号
我看芯片手册上讲x-bar输出的INPUTSELECT5可以作为外部同步源EXTSYNCIN1去控制EPWM1的相位
方便提供一下出处吗?谢谢
您好,确实是可以的。之前是我疏忽了。
您帖出来的是ePWM外部同步信号的说明。这一点没问题。
之前我认为不能的原因主要出在GPIO和X-BAR上。我没有这样配置过,所以不确定这样是否可行。从下图来看这样配置确实是没有问题的:

感谢您的纠正!
谢谢