Part Number: TMS320F28388D

对TRM的这部分章节有如下疑问:
问题1.CLA和CPU之间可以通过CLA Data Memory进行数据交互吗?如果可以,CLA Data Memory和消息RAM之间的区别是什么呢?
问题2. fetch和read、write的区别是什么呢?
问题3. 对于消息RAM,only data access is allowed; no program fetches can be performed. 其中data access和program fetch有什么区别和联系呢?不太理解program fetch是指什么样的操作呢?