上图为28035数据手册中对内部温度传感器偏移量及当量的参数描述
下图为TRM中对内部温度传感器的描述

问题1. 我在28379D及28388D数据手册和TRM中均没有找到类似上面两张图片中的描述。请问哪里有28379及28388内部温度传感器TSLOPE及TOFFSET的介绍?
对于28379的adc_ex3_temp_sensor例程中的函数ADC_getTemperatureC有以下疑问




利用28379D的LaunchPad在调试过程中看了下上面两个地址的数值
问题2.0x7036E和0x70372的数值均为0x28A9,请问0x28A9代表什么含义呢?
问题3.这个问题和问题1是类似的,28379数据手册或者TRM里我都没有找到关于TOFFET和TSLOPE的描述,请问这是为什么?如果不是看了035的TRM,我不会知道TSLOPE是Q15格式的,按照调试过程中观测到的slope数值0x14A5(5285)推算,28379D的内部温度传感器当量为528532768=0.16℃/LSB,这一数值与035近似;
问题4.不太理解下面高亮部分代码的原理,不过这段代码的目的从调试看应该是把浮点类型的temp转换为整型吧?不过还是希望了解一下原理

问题5.关于内部温度传感器参数的描述,28388的数据手册和TRM里我也没有找到,麻烦TI的工程师提示一下
temp是Q15格式的摄氏度,后面加0x4000(16384),这相当于加了0.5摄氏度
这部分代码,应为0摄氏度对应绝对温度273K,前面的temp是Q15格式的摄氏度,多以为了把结果转换为绝对温度,这个273也要转换为Q15格式,即乘以0x8000(32768)