Part Number: TMS320F28388D

问题1.请问28388内部温度传感器采集函数的计算是什么原理呢?如注释所说,产品测试是以2.5V为基准的,但是我从这个公式里无法理解算法是如何将其对应到3.0V基准的,因为调用这个函数的时候vref参数是3.0

同样的调用在28379内部温度传感器例程里也有:

这个计算公式原理就很清楚,
(float32_t)tempResult * (vref / 2.5F))这个处理对应vref设定为3.0,所以采集结果需要做一个倍率的调整;之后减去偏置值(float32_t)tsOffset;最后乘以当量(float32_t)tsSlope
问题2. 在数据手册和TRM中没有找到以下参数的定义或者介绍