This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2000中Fir滤波算法的疑问

我在使用 TI  提供的 FPU.h 中提供的FIR滤波器,  使用中共用了3个滤波器, 一个带通的, 两个低通的, 测试中, 带通的没问题,  低通的,使用情况是,两个滤波器完全一样。 

LPB_I.order = LPB_ORDER;
LPB_I.dbuffer_ptr = FIR_LPB_I_Buf;
LPB_I.coeff_ptr=(float *)FIR_LP_COEFF_I;
LPB_I.init(&LPB_I);

LPB_Q.order = LPB_ORDER;
LPB_Q.dbuffer_ptr = FIR_LPB_Q_Buf;
LPB_Q.coeff_ptr=(float *)FIR_LP_COEFF_Q;
LPB_Q.init(&LPB_Q);

.........

for 循环

LPB_I.input = FIR_IN_LPB_I[i];
LPB_I.calc(&LPB_I);
LPB_I_Val = LPB_I.output;


LPB_Q.input = FIR_IN_LPB_I[i];
LPB_Q.calc(&LPB_Q);
LPB_Q_Val = LPB_Q.output;

两个滤波器输入完全相同的情况下, 第一个 LPB_I, 有输出, 但LPB_Q 结果跟第一个却不一样, 要嘛就是 1.#INF, 为什么会出现这种情况?