This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSHVMTRINSPIN套件问题

套件使用220V交流电源,整流后是320V。
电机型号:采用220V/750W异步电机 角型接法  额定电流3.35A 额定转速1405rpm

出现的问题:
1、在 SpinTAC1: Startup Tab步骤中,有时候会报错误,2003或2004,我采用的是默认设置。
2、在 SpinTAC1: Startup Tab步骤中有时候SpinTAC Enabled变绿,但是在SpinTAC2:Tuning Tab中Target Speed给定为0,但是Motor Speed 仍然为80rpm或者50rpm,调整Bandwidth Tuning 没有任何作用。

在附件中是参数辨识完成后的界面

请给予解答。

  • 我有二套TMDSHVMTRFOCKIT(黑色)高压套件,想了解一下和您这款的套件在硬件上的不同,我这套没有相电压的采样电路。。。您也是搞变频的吧?参数识别您一般是采用什么方法?

    能不能传一份您的套件的原理图。谢谢!szfufu@126.com