This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过设置事件管理器的相关寄存器可以在PWM对里插入死区,但是死区是怎么插入的?
提前Td无效?推迟Td有效?还是提前Td/2无效并推迟Td/2有效?
这些差异会不会对死区效应补偿产生影响呢?
是的,可以这么理解,延迟有效。
这些书一般都是从翻译和编著TI官方资料得来的,如果看英文不吃力的话,当然推荐看TI官方资料,
2812是经典的片子了,资料还是非常多的,可以参考这里:
http://www.ti.com/product/tms320f2812
咱俩作息时间还真是一致,早晨你发帖后十分钟就看到了。只是iPad可恶编辑的回复会出现丢失。
希望对你有所帮助!
这些差异对你的死区效应补偿应该是没有影响的。
总体上来讲,281x的PWM是通过配置相关的寄存器来调整和产生的,例如,T1CNT和CMPRx第一次比较匹配使PWM输出由0变为1,第二次匹配又从1变为0;
C281x C/C++ Header Files and Peripheral Examples (SPRC097)