This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1.请问这里是不是应该为“B减1”
按照寄存器定义,假设A为ePWM0,希望链接的是ePWM3,即B=3,那么向A的link寄存器写入的数值应该为2(B减1)而不是B+1
问题2. 26.4.3.4 ePWM SYNC Selection这个章节只有一个Table 26-3. ePWM SYNC Selection,但是其描述为“Table 26-3 specifies the sources for the ePWM SYNC input and output.”那么这个别个到底是描述input的还是output的呢?
下图为EPWMSYNCINSEL寄存器定义
Table 26-3和EPWMSYNCINSEL寄存器有什么联系吗?
我看不懂Table 26-3要描述的是什么
感谢您指出这些问题!对于您的第一个问题,是的,应该是 B-1。对于您的第二个问题,表 26-3 应该引用 EPWMSYNCINSEL.SEL 寄存器字段描述并且在内容上与之相同,但我们似乎没有正确更新以反映这一点。
对于这两个问题,我已经提交了申请来解决这些问题。