您好!我用F28m35做一设计。目前打算M3通过SCI和上位机相连,C28通过GPIO控制外部的开关等。我的打算是在shared RAM中开一变量,M3对这个变量写,C28对这个变量进行读操作。以此来达到控制的目的。
我现在考虑,如果对上位机的每个指令都在shared RAM开一变量空间,会很浪费。我觉得就只开一个32位的变量,变量的每一位(或几位)来代表上位机的一种指令,这样就可以省很多的空间。不知这样是不是可取?或有什么建议的方法?
另外我想如果有些控制动作(如一般的GPIO控制开关)能给M3就更好了,这样就无需开变量了,这样程序就更加简洁明了。不知您的看法如何。