This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28066: DSP复位时,IO引脚出现异常电平

Part Number: TMS320F28066


软件配置此GPIO57位为输出,禁止内部上拉,初始化电平为低电平,外部没加下拉。DSP上电瞬间,此IO出现异常电平,此电平为一个持续了8ms的方波信号。这是什么原因呢?还有我想问问,DSP复位之后,除了可以配置为pwm的信号,其它信号都是默认内部上拉的吗?

  • Hi HONGWEI ZHU,

    软件配置此GPIO57位为输出,禁止内部上拉,初始化电平为低电平,外部没加下拉。DSP上电瞬间,此IO出现异常电平,此电平为一个持续了8ms的方波信号。

    此问题的复现性如何?包括在其它IO口上、其它器件上;

    除了可以配置为pwm的信号,其它信号都是默认内部上拉的吗?

    是的。

  • 每次都会出现,我想是不是就是因为普通IO口上电复位的时候就是上拉的,然后我初始化的时候给它禁止内部上拉,所以会出现一个先上拉再下拉的一个方波信号。

  • Hi HONGWEI ZHU,

    在其它IO口或其它器件上呢?

    您的代码是烧录到Flash的吗?也就是上电就运行的吗?

    我想是不是就是因为普通IO口上电复位的时候就是上拉的,然后我初始化的时候给它禁止内部上拉,所以会出现一个先上拉再下拉的一个方波信号。

    您可以更改配置来验证一下。