Part Number: TMS320F28035
【问题一】采样窗口时间ACQPS有一些值是无效选择,这个是为什么呢?

【问题二】ADC流水线中上一个通道采样结束和下一个通道开始的间隔是不是固定为6个ADC时钟周期。
可以看下我对以下配置的理解是否正确:
①配置SOC0和SOC1的ACQPS为6时,那么在触发采样后的第2个时钟周期开始SOC0,在第2+6+1=9个时钟周期结束SOC0,同时开始转换。在第9+6=15个时钟周期时,允许采样与转换重叠的情况下开始SOC1的采样。
②配置SOC0和SOC1的ACQPS为8时,那么在触发采样后的第2个时钟周期开始SOC0,在第2+8+1=11个时钟周期结束SOC0,同时开始转换。在第11+6=17个时钟周期时,允许采样与转换重叠的情况下开始SOC1的采样。