Part Number: TMS320F28377S
1. 我们自己开发了一个手动界面和DSP28377S通讯,目的是为了使用自带的isp程序进行通讯和在线升级;
2. 使用的SCIA(GPIO-84/GPIO-85)作为通讯口,完成ISP的通讯收发;
3. 我们在进行isp升级的时候,发现有的hex文件烧录到可以正常运行起来,但是有的hex文件无法正常运行,主要表现出来的是有的hex程序升级后可以进行SCI通讯,有的hex程序升级后使用SCI发送数据后DSP没有回复;
4. 升级的文件都是由CCS生成的hex文件;
请问生成的hex有什么要求吗?我的hex文件配置如下,请问对不对?

或者能否提供关于isp升级的通讯流程?或者能否提供ISP升级的具体流程?
其中附件中的PT6030100(ok).hex和PT6030100(error).hex是烧录文件文件。(ok)是可以成功烧录的,(error)是烧录失败的。