This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F2800137: 如何切換Interrupt Vector Table

Part Number: TMS320F2800137

各位先進好:

       我正在進行Bootloader之設計,Bootloader有自己的Interrupt Vector Table,Application也有自己的Interrupt Vector Table,當我從Bootloader跳轉Application時,

我要如何切換Interrupt Vector Table,謝謝

  • Hi William,

    我已经向相关工程师询问。有了结果会第一时间回复

  • Hi William,

    程序跳到主程序后,重新初始化中断向量表,之后再重新使能中断。

  • Hi Yale,

    感謝您的回覆,您的意思是跳到主程序後,只需要重新將中斷Re-map,然後重新始能中斷就可以嗎?謝謝。

  • Hi William,

    C2000器件的中断向量表是固定的,所以不需要重新映射,程序跳转之后重新初始化、并在初始化之后重新使能中断即可。

    您的bootloader中有相应的中断程序,主程序中也有相应的中断的程序,它们使用的中断向量表就是datasheet中提供的,这个是固定的。

    所以您只需要在bootloader与主程序中分别初始化中断向量表。

    通俗来讲就是中断向量表是不变的,只需要改变链接到中断向量表的中断程序即可。

  • Hi Yale

    了解了,謝謝您。

  • Hi William,

    不客气。有什么问题欢迎随时提问

  • Hi Yale

      每次reset後,都必須從Bootloader跳轉到APP,那麼現在又有一些問題,就是我要如何從Bootloader跳轉到APP,APP的cmd file又該如何正確修改(APP起始位置為0x0008C000),下列代碼是我修改過的,謝謝。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    MEMORY
    {
    BEGIN_APP : origin = 0x0008C000, length = 0x00000002
    BOOT_RSVD : origin = 0x00000002, length = 0x00000126
    RAMM0 : origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
    RAMM1 : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8
    // RAMM1_RSVD : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    RAMLS0 : origin = 0x00008000, length = 0x00002000
    RAMLS1 : origin = 0x0000A000, length = 0x00001FF8
    // RAMLS1_RSVD : origin = 0x0000BFF8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    RESET : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
    /* Flash sectors */
    FLASH_BANK0_SEC_0_7 : origin = 0x080002, length = 0x1FFE /* on-chip Flash */
    FLASH_BANK0_SEC_8_15 : origin = 0x082000, length = 0x2000 /* on-chip Flash */
    FLASH_BANK0_SEC_16_23 : origin = 0x084000, length = 0x2000 /* on-chip Flash */
    FLASH_BANK0_SEC_24_31 : origin = 0x086000, length = 0x2000 /* on-chip Flash */
    FLASH_BANK0_SEC_32_29 : origin = 0x088000, length = 0x2000 /* on-chip Flash */
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Hi William,

    如果需要新的技术支持请点击右上角红色按钮提出新问题

    如果与此问题相关则点击橙色按钮提出相关问题

    这样便于我们识别及跟进,以为您提供更好的技术支持。

    --

    谢谢

    Yale

  • Hi Yale

        好的,我已提出新問題,謝謝。