Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, , SYSCONFIG
您好,我的需求是想用28388D的控制板与PC进行通信。收发数据就是普通的二进制数就可以,有点类似SCI的应用。我第一次调试网口,看了C2000 ware里面的例子文件,好像没有例子可以设置TCP还有UDP,本地端口号的。一些例子里面地址也不是单独定义的,是直接混在数据流里面的。第三方的lwip的例子好像可以满足,但是是似乎用的函数不太一样,平时用的比较多的函数有些在那里就不太一样,像是DEVICE_DELAY_US()在编译时候就会有问题。而且这个例子里面好像有一些自己定义的函数,例如udp_send(),我也没找到文件对这些函数有描述的,至少也没找到接收数据的那个函数。有没有什么比较适合开发板调试的例程呢?或者能否提供一个简单易上手的例程或者C2000里面的那些hands-on lab呢。
例如我想是可以分别做到下面的配置。
地址192.168.2.22
端口号6600
通信方式TCP或UDP
发送8-bit数据,接收8-bit数据。
做这些的时候可不可以做类似于像I2C那样可以每一个单独用函数配置,不是所有数据混在一起呢?
谢谢