This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在CAP寄存器中,设置仅仅捕获上升沿,但发现,下降沿的时候,中断标志位也会变的,多次试验也是这样的结果,信号直接由函数发生器产生也是同样情况。
检查捕获配置,是否配置为上升下降沿触发;
如果配置没有问题,再就是用示波器查看捕获脚管脚电平波形图,确认电平变化情况
2812的捕获中断规则感觉很不人性化
不像单片机那样有一个触发沿就中断一次
貌似2812里面产生中断之前就必须有一次触发沿 相当于两次 搞不懂
这个问题我在MICROCHIP的单片机上碰到过,我的情况是设定只有上升沿触发,但偶尔会出现下降沿也触发。问题好像是电源的原因,原来用开关电源怎么都解决不了,后来用线性电源,这个问题自然就没有了。不知这个对你是否有参考作用?
F2812以后的F28x芯片已经将CAP,QEP,ePWM分开作为单独的模块,不是统一的EVA,EVB了。