This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28027 温度校准问题

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

F28027手册中:

For F2802x:

• 0x3D7E80 - Slope (ºC / LSB, fixed-point Q15 format)

• 0x3D7E83 - Offset (0 ºC LSB value)

For F2803x:

• 0x3D7E82 - Slope (ºC / LSB, fixed-point Q15 format)

• 0x3D7E85 - Offset (0 ºC LSB value)

芯片中无数据:

3d7e80:   FFFF        ITRAP1       

3d7e81:   FFFF        ITRAP1       

3d7e82:   FFFF        ITRAP1       

3d7e83:   FFFF        ITRAP1       

3d7e84:   FFFF        ITRAP1       

3d7e85:   FFFF        ITRAP1       

3d7e86:   FFFF        ITRAP1       

3d7e87:   FFFF        ITRAP1       

有没有经验数据?

  • 首先,请确认你的芯片是TMS,而不是TMX或TMP。

    其次,读取芯片内容可以连接后通过view --> memory菜单找开后,直接输入地址查看,同时注意选择的是data而不是program。

    最后,更好的方法是使用附件中的.gel文件,添加到CCS安装路径下C:\CCStudio_v3.3\cc\gel覆盖,然后参考附件的pdf文档,按步骤进行读取并确认。

    Documents.zip
  • 您好:10#高手

            芯片印字:X 320 980

                                F28027 PTA

            有没有可以使用的经验数据,替代芯片没有的数据?请帮助读出一个 谢谢!

  • 你好,X表示TMX,所以没有数据。

    每个芯片的这些数据都是不同的,需要实际测试,所以应该不能使用其它芯片的数据做参考,否则没有意义。

    另外,即使你能够获得这些数据,你也是没有办法写入的,因为该片区域属于OTP,而且是TI OTP而不是User OTP。

    建议你购买新的TMS的量产芯片进行测试。

    同时,如果你使用TMS时,是用于晶振或其它校准,没有问题,但直接读取温度,可能也不很准确,更稳妥的方式还是外部接NTC.

    希望对你有帮助。

  • 您好,您的答复我明白了,零度电压和斜率数据不是要写入OTP,而是要写入我的代码中,替代OTP数据,谢谢

  • 谢谢,10#民间高手的解答!