28335 TIMER0中断进不去
配置应该没错 ,同样的程序, 以前是偶尔进不去 现在是经常进不去
程序里相应的DINT之后都EINT了,每次都能读到 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF = 1;(即发生timer0定时器外设级中断);PIE的相应位的使能和标志位都是1;CPU的IER也是1,但是IFR却是0,IFR应该是1才对吧。而且ram调试,手动让IFR=1之后,就能产生TIMER0中断了。
同样的程序偶尔能进,偶尔又不能进TIMER0,而且ram调试进去中断之后,不断电,LOAD第二次,就进不去中断了,和解?